Det finns en gyllene regel när det gäller val av Reglerventil – stirra dig inte blind på de initiala utgifterna, utan upptäck istället de verkliga kostnaderna. Vi har utvecklat en tjänst, som vi kallar ”Control Valve Buyers Guide”. En tjänst som ger svar på flera viktiga frågor. Frågor som du bör ställa till dig själv, när du skall finna långsiktiga lösningar och minska den totala ägandekostnaden (TCO).
Det viktigaste när det gäller industriella processer, är att ha god kontroll på tryck och temperatur. Det är av avgörande vikt för att hålla kostnaderna så låga som möjligt, så tänk långsiktigt och på kvaliteten. Blir du tvungen att stänga av en process för att ersätta en felaktig ventil av dålig kvalitet, kan det överstiga eventuella kapitalkostnader som sparats vid inköpstillfället.
Vill du veta mer: ladda ner vår interaktiva tjänst ”Control Valve Buyers Guide”. Den kommer att ge dig en bra insikt, som i sin tur hjälper dig att bli mer kostnadseffektiv.
Every Production and Maintenance Manager should ask themselves the following questions during the purchasing process.
It’s vital to reduce costly production delays and release maintenance resource for other productivity critical duties.
The complexity of valve maintenance and required skill level of the operator is a key factor when maintaining the valve, helping to reduce cost of ownership.
Some complex valves will require removal from the line for servicing at external provider with the necessary equipment and skills.
Simple valves, designed with the Operations and Maintenance teams in mind do not require any special skills or off-site input, reducing staff training costs, delays and errors during servicing.
Control valves should deliver years of reliable service before major maintenance is required, such as replacing the valve seat – the longer the service interval, the lower the cost of ownership.
Process requirements change. Valves that can be easily reconfigured to suite changed conditions save the cost of purchasing and installing new valves.
A valve supplier with local support in many countries can respond quickly to enquiries, breakdowns and spares requests.
A supplier with a high level of technical knowledge about the products and customer applications can ensure the correct product is supplied.
Products that are incorrectly specified do not offer smooth and accurate control and will have a reduced lifetime requiring maintenance or complete replacement at shorter intervals.