Spirax Sarco peut (re)calibrer vos soupapes de sécurité dans son propre atelier :
Lors d'un audit nous effectuons une analyse approfondie de vos soupapes de sécurité. Vous recevez ensuite un rapport détaillé. Si nécessaire, nos experts peuvent alors apporter des ajustements supplémentaires à vos soupapes de sécurité.
Remarque : cet audit ne remplace en aucun cas les contrôles périodiques et/ou les certificats délivrés par un organisme agréé.
La surveillance de vos soupapes de sécurité est axée sur l'identification des fuites. La cause d'une fuite peut être due à des problèmes émergents de contrôle de la pression de la vapeur. En surveillant si et quand la soupape de sécurité est ouverte, ainsi que la pression de fonctionnement, un siège de soupape non étanche peut être détecté dès qu'il se produit.
En résumé, la surveillance digitale de vos soupapes de sécurité permet de réaliser des économies d'énergie et de coûts, d'accroître l'efficacité des processus et d'éviter les situations dangereuses.
Nous plaçons un capteur sans fil non-intrusif connecté à notre plateforme de données en ligne. Ensuite, nos experts suivent les mesures avec vous :
Capteurs et installation : nous installons des capteurs sur les soupapes de sécurité qui seront surveillées. Cette installation se fait de manière non-intrusif sur les conduites avant et après la soupape de sécurité.
Tableau de bord en ligne avec données de surveillance en temps réel : vous bénéficiez d'un environnement dédié sur notre plateforme de données avec un accès 24/24h et 7/7j au tableau de bord numérique pour une période de 12 mois renouvelable à chaque fois.
Les niveaux d'alarme sont définis et révisés en temps utile.
Vous recevez des rapports périodiques sur l'état opérationnel de vos systèmes enregistrés, préparés personnellement par un ingénieur d'audit.
La validation des capteurs et des fonctions et paramètres du tableau de bord a lieu au moins une fois par an.
À l’heure actuelle, les entreprises cherchent à fonctionner de manière aussi durable que possible sur tous les fronts. Si vous utilisez de la vapeur, vous pouvez concrétiser cela de plusieurs façons.
Grâce au contrôle numérique, vous pouvez mieux comprendre la cause des incidents de débordement, notamment la fréquence et la durée de chaque incident.
La production de vapeur est depuis longtemps reconnue comme un facteur majeur du défi de la décarbonation. L'élimination progressive des combustibles fossiles et l'adoption de solutions de remplacement sans carbone, ou à faible teneur en carbone, constituent l'objectif principal.
Avec notre expérience et nos connaissances, nous identifions sur votre réseau vapeur les points où des améliorations peuvent être faites.
Déterminez la quantité d'énergie perdue par votre installation à cause des panaches vapeur et prenez des mesures pour améliorer votre efficacité énergétique.
Spirax Sarco vérifie les points de risque potentiels de votre installation vapeur. Après nous formulons des recommandations pour améliorer la sécurité de votre installation de vapeur.