À l’heure actuelle, les entreprises cherchent à fonctionner de manière aussi durable que possible sur tous les fronts. Si vous utilisez de la vapeur, vous pouvez concrétiser cela de plusieurs façons.
Commençons par le début (ou selon votre point de vue, la fin) : chaque kW non consommé n’a pas besoin d’être produit. En optimisant votre consommation actuelle, vous réduisez la consommation de vapeur et donc les émissions de CO2. Cette optimisation peut se faire sur trois fronts : la production, la distribution et le retour des condensats. Un grand gagnant sur tous ces aspects est l’isolation. L’isolation des tuyaux et des composants non seulement réduit votre consommation d’énergie, mais présente également des avantages supplémentaires en réduisant les risques d’incendie pour votre personnel et en diminuant le niveau sonore de votre installation de vapeur. La réutilisation des condensats et/ou des panaches de vapeur flash est une autre manière de récupérer beaucoup d’énergie et d’optimiser ainsi le système.
Un élément de votre optimisation du système peut consister à équiper votre installation de capteurs numérique, permettant d’effectuer des analyses sur différentes parties de l’installation. Que signifie pour vous le fait que tous les résultats seront accessibles en un seul endroit, où vous pouvez surveiller le bon fonctionnement du réseau vapeur à tout moment et depuis n’importe quel endroit ?
Que diriez-vous de recevoir une notification en cas de changement de comportement ? La situation s’améliore encore lorsque des analyses permettent de détecter les défauts à l’avance, comme une prévision de la durée de vie basée sur les heures d’utilisation réelles ou l’exposition prolongée aux conditions maximales de conception. Cela complète l’efficacité de votre installation.
Enfin, la production de vapeur elle-même est depuis longtemps reconnue comme un facteur important dans le défi de la réduction des émissions de carbone. L’élimination des combustibles fossiles et l’adoption d’alternatives sans carbone ou à faible carbone est l’objectif ultime. Certaines de ces alternatives sont des sources d’énergie renouvelables ou à faible carbone, telles que l’énergie solaire thermique, la biomasse, l’hydrogène et le biogaz. D’autres sont des méthodes plus durables pour récupérer, stocker ou transférer la chaleur, comme le stockage thermique, les pompes à chaleur et les chaudières électriques fonctionnant à partir d’énergie renouvelable. Chacune de ces technologies se trouve à un stade différent de préparation commerciale.
Chez Imperial Tobacco, un acteur majeur de l'industrie du tabac, la durabilité est une priorité absolue. L'entreprise cherchait des moyens de réduire son empreinte écologique et d'optimiser sa consommation d'énergie. Pour atteindre ces objectifs, Imperial Tobacco Joure a contacté Rubix et Spirax Sarco, les experts en systèmes vapeur et en économies d'énergie.
L'une des premières étapes du processus a été une inspection approfondie des purges de condensat dans le réseau de vapeur d'Imperial Tobacco. Spirax Sarco a mené un contrôle complet et a découvert que plusieurs purges de condensat étaient défectueuses ou obstruées.
En remplaçant les purges de condensat défectueuses et en modernisant les unités obstruées avec de nouveaux types de purgeurs plus adaptés, l'efficacité des processus a été considérablement améliorée. Les fuites ont été éliminées et la production de vapeur a été optimisée, ce qui a directement contribué à une réduction de la consommation d'énergie.
Spirax Sarco a également étudié la possibilité de déconnecter ou d'optimiser certaines tuyauteries de vapeur dans le réseau d'Imperial Tobacco. Plusieurs conseils de sécurité ont également été formulés. Ces efforts ont abouti à un système vapeur encore plus efficace. En supprimant les tuyauteries inutiles et en optimisant l'infrastructure restante, le transfert de chaleur a été amélioré, ce qui a permis d'éviter de nouveaux gaspillages d'énergie et de rendre l'environnement de travail plus sûr.
Une autre mesure cruciale a été l'isolation des composants. Grâce à l'isolation des composants, les pertes de chaleur ont été minimisées, ce qui a entraîné une économie annuelle d'énergie de pas moins de 250 MWh, représentant une économie de 60 000 € par an.
Ce qui rend cette collaboration particulièrement remarquable, c'est le retour sur investissement rapide. Par exemple, les coûts liés à l'isolation des composants ont été amortis en seulement 5 mois, prouvant que durabilité et économies peuvent aller de pair.
Grâce à la collaboration avec Rubix et Spirax Sarco, Imperial Tobacco n'a pas seulement optimisé son système de vapeur, mais a également fait un pas important vers un avenir plus durable. Avec ces mesures d'économie d'énergie, l'entreprise contribue à réduire ses émissions de CO2 et à améliorer l'efficacité de ses opérations.
Spirax Sarco reste un leader en matière de solutions durables pour les systèmes vapeur, et le succès d'Imperial Tobacco en est la preuve. Ensemble, ils construisent un avenir où efficacité et durabilité sont au cœur des préoccupations.
Déterminez la quantité d'énergie perdue par votre installation à cause des panaches vapeur et prenez des mesures pour améliorer votre efficacité énergétique.
La production de vapeur est depuis longtemps reconnue comme un facteur majeur du défi de la décarbonation. L'élimination progressive des combustibles fossiles et l'adoption de solutions de remplacement sans carbone, ou à faible teneur en carbone, constituent l'objectif principal.
Avec notre expérience et nos connaissances, nous identifions sur votre réseau vapeur les points où des améliorations peuvent être faites.
La nécessité d'un recours accru aux énergies renouvelables revient régulièrement à l'ordre du jour dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.
Des manteaux isolants pour votre installation vapeur sont sûrement une bonne solution! Un calcul rapide nous donne un retour sur investissement d'un an. Concrètement, l'un des gains le plus rapide et le plus efficace.
Avec des solutions modernes, il est possible de libérer tout le potentiel de votre installation vapeur existante et de la transformer en une centrale de rêve efficace et fiable.