Les installations vapeur sont le cœur battant de nombreuses industries. Sans une surveillance et une maintenance appropriée, elles peuvent rapidement devenir un cauchemar. La bonne nouvelle, c'est qu'avec des solutions modernes, il est possible de libérer tout le potentiel de votre installation vapeur existante et de la transformer en une centrale de rêve efficace et fiable.
Une bonne chaudière vapeur a généralement une durée de vie de plusieurs générations. De même, les échangeurs de vapeur, de construction robuste, peuvent souvent être utilisés pendant de nombreuses années pour la même application. En raison de cette longue durée de vie et de la rapidité des innovations, les commandes de ces installations ne sont souvent plus équipées des technologies les plus récentes. Généralement, les chaudières et les applications de vapeur sont fournies par différentes parties, ce qui signifie qu'il n'y a pas de contrôle général des différents composants.
Dans un monde en transition énergétique, il est plus que jamais important de contrôler l'efficacité d'une installation, en particulier dans le cas d'installations vapeur complexes comportant d'un vaste réseau de vapeur fournissant de la vapeur à différentes applications. Lorsque l'on envisage la question des sources d'énergie alternatives, il est essentiel d'optimiser la consommation actuelle, ce qui permet de réduire la consommation de vapeur et, par conséquent, les émissions de CO2. Les pertes d'énergie se cachent souvent dans un petit coin. Les pertes d'énergie qui sommeillent et augmentent peuvent être invisibles et, dans le meilleur des cas, n'être découvertes que lors d'une inspection périodique ou par accident au cours d'autres travaux. Parfois, les pertes d'énergie sont déjà connues, mais difficiles à budgétiser en termes d'impact sur les coûts et donc moins visibles, ce qui entraîne une augmentation des pertes d'énergie.
Il est donc nécessaire de disposer de données sur le système vapeur pour traiter ce problème de manière efficace. Grâce à la collecte et à l'analyse des données, il devient possible de détecter rapidement les comportements atypiques, y compris de manière prédictive.
Les comportements atypiques peuvent être les suivants :
La recherche de consommateurs potentiels pour la récupération d'énergie n'est souvent pas un exercice facile, et les données peuvent également s'avérer utiles.
Pour collecter les données d'un système existant, les capteurs et les systèmes d'enregistrement associés sont actuellement principalement utilisés pour surveiller les signaux envoyés par les capteurs. Souvent, l'installation existante n'est pas ou insuffisamment équipée des capteurs et des outils de communication nécessaires pour rendre ces données exploitables. En réalité, une installation utilisera un moyen de communication différent d'une autre, ce qui rendra difficile l'agrégation de différents flux de données provenant du réseau de vapeur.
En équipant une installation de vapeur existante de capteurs numériques, il devient possible d'analyser différentes parties de l'installation, y compris à des endroits autres que ceux où se trouvent les capteurs de contrôle. Il est ainsi possible d'obtenir une vue d'ensemble de l'installation.
C'est un peu comme une voiture. La voiture moderne possède de nombreux capteurs, pour la pression des pneus, la température du moteur, les ceintures de sécurité, la position des portières, etc. Un voyant orange ou rouge apparaît sur le tableau de bord de la voiture en cas de danger, de panne ou de nécessité d'entretien. Les voitures plus anciennes sont dépourvues de ces capteurs. Vous pouvez éventuellement aller au garage pour faire poser des capteurs, mais le tableau de bord ne sera alors pas équipé pour afficher les différents signaux d'alarme. De plus, la voiture sera alors indisponible pendant un certain temps alors que vous en avez besoin tous les jours.
Pour la modernisation d'une installation vapeur, des capteurs peuvent être placés (de préférence) de manière non intrusive, c'est-à-dire sans modification de la tuyauterie ni temps d'arrêt. Il existe plusieurs outils spécialisés pour effectuer des analyses correctes. En ce qui concerne la vapeur et son énergie intrinsèque, il est nécessaire d'intégrer ses propriétés physiques dans les méthodes d'analyse. Les tables de vapeur sont notamment très importantes. En visualisant les données à l'aide de ces connaissances sous-jacentes et des méthodes associées, il devient possible de voir les résultats significatifs d'un seul coup d'œil.
Que signifierait pour vous le fait que tous les résultats soient accessibles en un seul endroit, où vous pouvez garder un œil sur la situation du réseau vapeur à tout moment et depuis n'importe quel endroit ? Et si vous étiez averti en cas de changement de comportement ?
C'est encore mieux lorsque des analyses sont également effectuées pour anticiper les pannes, telles qu'une durée de vie basée sur les heures réelles d'utilisation ou sur une exposition prolongée aux conditions maximales de conception. Ceci complètera l'installation de vos rêves.
Souhaitez-vous contrôler un composant de votre installation vapeur ou préférez-vous contrôler l'ensemble de l'installation ? Vous suspectez déjà un défaut (latent) ou vous souhaitez prévenir les pannes de manière préventive ? Nous pouvons vous aider à résoudre toutes vos questions ou problèmes grâce à nos services de contrôle numérique. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des applications de contrôle numérique pour lesquelles nous pouvons vous aider (les possibilités ne cessent de s'étendre) :
Lisez ici toutes les informations sur ces applications ou contactez-nous immédiatement pour savoir comment nous pouvons optimiser votre installation. Ensemble, transformons votre installation de vapeur en une installation de rêve !
Grâce à une mesure innovante et non intrusive, nous pouvons mesurer avec précision la consommation de votre échangeur de chaleur ou de votre chaudière à eau chaude. Nous vous expliquons cela à l'aide de deux exemples de réussite.
Une installation d'un échangeur de chaleur mal dimensionné présente de nombreux inconvénients : consommation élevée en période de pic, efficacité réduite et diminution de la durée de vie de l'échangeur de chaleur.
Avec notre expérience et nos connaissances, nous identifions sur votre réseau vapeur les points où des améliorations peuvent être faites.
En équipant une installation de vapeur existante de capteurs numérique, il devient possible d'effectuer des analyses sur différentes parties de l'installation. Grâce à la collecte et à l'analyse des données, il devient possible de détecter rapidement un comportement atypique et/ou des défauts, y compris de manière prédictive. En outre, des niveaux d'alarme peuvent également être définis pour signaler les problèmes.
La réduction des émissions de carbone, l'augmentation de la production et les économies d'énergie et de coûts sont autant d'avantages que vous pouvez obtenir grâce à une gestion des purgeurs appropriée.
Des purgeurs de condensat en bon fonctionnement et correctement sélectionnés permettent d'éliminer efficacement le condensat de l’installation vapeur.