2012年3月24日
今年春天,斯派莎克即将发布新一代的Easiheat—汽水换热机组,新一代的换热机组所具有的改进特征都来源于蒸汽用户的需要。
在过去的一段时间,斯派莎克针对全球范围的蒸汽用户展开Easiheat换热机组的调研,根据调研的结果,开发并通过测试符合市场需求的新一代换热机组,除了保留了之前的机组所具有的所有优点之外,还增加了来自用户反馈的许多新的特性。
自2000年投放市场到现在,Easiheat换热机组因为其紧凑的设计,高效率节能而受到了广大用户的青睐,满足了用户对采暖和制程/生活热水供给的需求。
虽然管壳式换热器是蒸汽换热市场的主流产品,但是斯派莎克的Easiheat换热机组还具备安装便利的特性。 这一成果源于和阿法拉伐的紧密合作,节省空间,更好的温度控制,灵活的功能,环境安全,当然在这些特性之中,节约能源是首当其冲的。
自Easiheat推出至今,已经被广泛应用于各个行业,包括医疗机构,食品饮料,制药和其他行业。
雅培公司在Dartford的生物技术站就使用一台斯派莎克的Easiheat机组替代了两台庞大的管壳式换热机组。这一改变已经为他们大大节约了维修成本,而且机房内留出了更多的空间。
从容积式换热器到Easiheat的转变节省了医院两个机房6%至10%的能源消耗。也因此,Kettering医院才足以成功地向政府竞标到25万英镑的能源计划基金。
两台Easiheat机组帮助Wadworth啤酒厂 节约了8.2%用以加热热水的能源
斯派莎克公司创新设计的TFA流量计专门用于饱和蒸汽流量测量,通过测量作用在固定盘上受蒸汽流动而产生的力,再与内置的温度感应器测量的温度进行密度补偿一起经过计算得到质量流量。
斯派莎克了解您的困扰,知道如何方便快捷的随时使用蒸汽计算工具对您非常重要。即日起斯派莎克SteamTools蒸汽计算工具的手机应用程序安卓版已经上线,随时等候您的下载。
相对于传统的蒸汽流量测量产品,斯派莎克TVA流量计是一款创新的产品。它能提供可靠、精确和高性价比的蒸汽流量测量,易于快速安装在多种环境和行业中,包括食品饮料制造、医疗机构、大学校园、石化工厂等。TVA流量计内置温度传感器,使用变面积技术及独特的数学算法。这种设计的好处之一是它能保证在量程比达50:1的广阔范围内精确和重复测量蒸汽流量,帮助蒸汽用户提高能源效率,减少碳排放,降低成本。
为了便于广大工业蒸汽用户更有效的使用蒸汽,斯派莎克工程(中国)有限公司于2012年10月正式发布了中文版Steam Tools苹果应用软件。请在苹果商店里搜索“Steam Tools”, 简单安装即可。
全新推出的TVA流量计是斯派莎克流量计家族中的一员
斯派莎克近期发布一款配备HART®的SP500电气数字式定位器。HART®是基于4-20mA的数字总线控制技术,不需要额外的电力供应和接线。