Con el incremento del precio del combustible y la legislación cada día más rigurosa para control de emisión de carbono, la importancia de encontrar nuevos caminos para ahorrar energía está escalando en la agenda de muchas organizaciones que usan vapor.
Algunos de los proyectos más efectivos en reducciones de costo de energía el día de hoy radican en motivar a las personas a pensar cómo pueden gestionar su consumo de energía. Haciendo departamentos individuales dentro de la organización o centros de costos explicables por su energía, el ímpetu por ahorro toma lugar con el usuario.
El primer escalón en hacer que el usuario pague por la energía que ellos usan es midiendo su consumo actual. Entre más precisa sea la medición, mejor será el control del consumo. La sala de caldera es un área donde puede haber ahorros significativos eliminando consumos innecesarios.
Es vital escoger medidores de flujo que tengan en cuenta las necesidades específicas de medición para los diferentes fluidos. Por ejemplo, el vapor tiene un flujo relativamente lento, es un fluido de alta temperatura con variaciones de densidades, a menudo alimentando demandas variables y con arrastre de humedad que puede dañar medidores inadecuados.
La precisión del medidor es otro factor importante en la selección del equipo para un proceso, por otro lado, la rangoabilidad, que es el rango entre máximo y mínimo flujo que se puede medir, es incluso en muchas ocasiones más importante.
Es sensato escoger el flujómetro que ofrece la más amplia rangoabilidad. Las posibilidades de terminar con flujómetro que no pueda cubrir la cantidad de flujo actual serían por lo tanto, muy reducidas.
Con frecuencia, una mejor eficiencia energética alcanzada como resultado de la instalación de medidores puede ayudar a recuperar el costo de instalación en solo dos años. Sin embargo, es esencial escoger el flujómetro correcto para la aplicación.
Alimentos y Bebidas: Gestión de la calidad de vapor inyectado de forma directa.
3 Aplicaciones tipicas para bombas de condensado.
El condensado que regresa a la sala de calderas contiene alrededor del 20% de la energía del vapor condensado del que proviene. Con el ahorro adicional en el costo del agua y los efluentes, esto hace que la recuperación de condensados sea obvia para los gerentes de planta de todo el país.
Una auditoría de trampas para vapor sirve para evaluar todos los componentes del sistema de generación y distribución del vapor a la planta y el sistema de retorno del condensado.
En este artículo revisaremos a detalle los factores económicos que impactan en el ahorro en costos de la recuperación de condensado en sistemas de vapor.
Recuperar el condensado puede llevar a considerables ahorros de energía y agua en cualquier planta industrial que utiliza vapor, además de mejorar las condiciones de trabajo de los procesos.