Von der Standardkomponente hin zur individuellen Steuerung

Warum der Schaltschrank für die präzise Regelung komplexer Anlagen unabdingbar ist

Verkabelung des Schaltschranks einer Wärmetauscher-Anlage

Marc Hagen, 17/10/2024

In den letzten ein bis zwei Jahrzehnten haben sich die Erwartungen der Kunden an einen Schaltschrank grundlegend gewandelt. Früher wurde dieser oft nur als notwendige Komponente betrachtet, deren voller Mehrwert selten erkannt wurde. Der Fokus lag hauptsächlich auf der Anlage und ihren mechanischen Komponenten wie Ventilen, Rohrleitungen und Wärmetauschern.

Von Dampfexperten programmiert

Doch in den vergangenen Jahren hat der Schaltschrank in der Wahrnehmung der Anlagenbetreiber immer mehr an Be­deutung gewonnen. Heute wird ein individuell programmierter ­Schaltschrank oftmals als zentrales Element einer Anlage betrachtet und von der Wichtigkeit dem Wärmetauscher gleichgesetzt. Denn für die Steuerung komplexer Anlagen ist das Know-How von Spezialisten, die sich mit Dampf auskennen und in der Lage sind, den Schaltschrank entsprechend zusam­men­zubauen und zu programmieren, unverzichtbar.

 

Komplexe Regler, 100 Prozent auf die Kunden­anlage angepasst

Für Standardlösungen bietet Spirax Sarco einfache Schaltschrankmodelle, die auf die Parameter des Kunden angepasst werden. Bei komplexeren und individuellen Wärmetauscheranlagen ist die benötigte Programmierung jedoch sehr viel umfangreicher. Jede Funktion muss definiert, programmiert und getestet werden, in Isolation und im Zusammenspiel mit den anderen Funktionen.

Der komplette Funktionsumfang eines SPS-Reglers in einem Schaltschrank wird also in der Regel von Spirax Sarco vollständig im eigenen Haus programmiert und zusammengebaut. Der Vorteil: Inhouse designte Displays, welche die komplette Anlage des Kunden abbildet.

Im Rahmen des Energieeinsparungsgesetzes sind staatliche Förderungen von bis zu 50 Prozent für Schaltschränke möglich, wenn diese entsprechend mit einer SPS-Steuerung und Energieauswertungssoftware ausgestattet sind. Dahingehend beraten wir Sie gerne bei Spirax Sarco!
Marc Hagen, Vertriebsingenieur Automation

Ein Display mit dem perfekten Überblick

Auf dem Display sieht der Kunde exakt die Werte, die an der Anlage gemessen werden, und er findet dort nur die Parameter vor, die für ihn zur Einstellung relevant sind. Zudem zeigt das Display bei einer Störung nicht nur an, dass ein Problem besteht, sondern liefert auch Informationen dazu, welcher Anlagenteil genau betroffen ist. Das macht die Wartung sehr viel effizienter. Außerdem zeigt das Display Diagramme über den Temperaturverlauf eines Wärmetauschers an, sowie die dazu gehörigen Bewegungen eines Regelventils, wodurch beispielsweise die Regelung optimiert werden kann, und vieles mehr. Das heißt, der Kunde hat den perfekten Überblick über seine Anlage und kann sie einfach und schnell bedienen. Damit hat er die optimale Steuerung zur Verfügung. Das wäre mit einer Standardlösung unmöglich.

Display einer SPS-Steuerung

Ein beispielhaftes Display einer Anlage, programmiert von Spirax Sarco. Auf einen Blick ist der Aufbau der Anlage, der Status der einzelnen Anlagenkomponenten und die Temperaturen der Anlagenbereiche zu sehen.

 

Der Schaltschrank als schlagendes Verkaufsargument

Nicht selten ist der Schaltschrank inzwischen der entscheidende Faktor für die Umsetzung eines Projektes. Manche Kunden setzen mittlerweile sehr stark auf Elektrik und Sensorik und benötigen dafür bei ihrer Dampfanlage einen kompetenten Partner, der in der Lage ist, dies umzusetzen. 

Im Rahmen des Energieeinsparungsgesetzes sind staatliche Förderungen von bis zu 50 Prozent für Schaltschränke möglich, wenn diese entsprechend mit einer SPS-Steuerung und Energieauswertungssoftware ausgestattet sind. Dahingehend beraten wir Sie gerne bei Spirax Sarco!

 

Sicherheitskette für ­Chemikalienerwärmung dank Schaltschrank

Wie der Schaltschrank der Türöffner zu einem neuen Kundenprojekt war, wird anhand folgenden Beispiels deutlich: Ein Kunde aus der Chemieindustrie musste eine Chemikalie in einem Tankwagon auf einer bestimmten Temperatur halten. In dem Tankwagon befanden sich Rohrleitungen, die mit Schläuchen angeschlossen wurden, durch welche warmes Wasser gepumpt wurde. Gerade im Winter sollte die Chemikalie dadurch auf einer gewissen Temperatur gehalten werden.

Aus den Schläuchen trat jedoch ständig warmes Wasser aus, was nicht ideal für die damit umgehenden Mitarbeiter war. Spirax Sarco baute als Lösung eine Anlage, die das Wasser mit Dampf auf die richtige Temperatur erwärmte, inklusive einer Sicherheitskette durch eine spezielle Verschaltung von Ventilen. So war kein Druck mehr auf den Schläuchen beim Anschluss dieser an die Rohrleitungen und dementsprechend spritzte kein warmes Wasser heraus. Diese Sicherheitskette war nur durch den Schaltschrank mit entsprechender Steuerung so präzise umsetzbar. Es wird also deutlich: Ein Schaltschrank kann ein essenzieller Faktor für so wichtige Themen wie Energieeffizienz und Arbeitssicherheit sein.

 

Daten und Werte für die Digitalisierung

Mit der Digitalisierung bieten sich neue Chancen, eine Dampfanlage möglichst effizient und zuverlässig zu betreiben (mehr dazu siehe Calorie 91). Der Schaltschrank ist eine unverzichtbare Komponente in der Kette der Maßnahmen, die für die Digitalisierung einer Dampfanlage notwendig sind. Er kann zahlreiche Sensoren integrieren und wertvolle Daten zum Auslesen an die Cloud übertragen. 

Doch zunächst muss die Frage beantwortet werden, welcher Mehrwert erzeugt werden soll und wie die beste Lösung dazu aussehen könnte. Diese Überlegungen sind unabdingbar, um eine solide Grundlage zu schaffen. Nur so kann entschieden werden, wie man den Schaltschrank sinnvoll „aufrüsten“ sollte. 

 

Das Team Automation bei Spirax Sarco

Für diese sich wandelnden Kundenanforderungen ist Spirax Sarco optimal aufgestellt. Unser Automationsteam sorgt für die Programmierung individueller SPS-Steuerungen. Speziell darauf geschulte Servicetechniker kümmern sich um die Inbetriebnahme von Sonderanlagen, die individuell auf Kundenwunsch zusammengebaut und programmiert wurden. Vor Ort sorgen sie für den finalen Feinschliff und kümmern sich um letzte Anpassungen – in der Regel in der Absprache mit dem Innendienst, der bei Bedarf aus der Ferne Änderungen an der Programmierung vornimmt und diese auf die SPS-Steuerung aufspielt. 

Unser Team tauscht sich gerne zu den Möglichkeiten einer individuellen Schaltschrank-Programmierung für Ihre Anlage mit Ihnen aus!

 

Kontaktieren Sie uns!

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihre Anforderung zu finden!

Webchat
Webchat

Das könnte Sie auch interessieren