Unternehmen sind heutzutage mit einer Fülle von Herausforderungen konfrontiert – beispielsweise der zunehmende Druck (und natürlich auch die Chance), nachhaltiger zu werden, der Umgang mit unbeständigen Energiemärkten und die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit in einem unsicheren Wirtschaftsklima. Doch wie können all diese Herausforderungen bewältigt werden? Oftmals kommt an dieser Stelle das Thema Digitalisierung zur Sprache.
Zum Beispiel im Kontext der Nachhaltigkeit. Erst vor wenigen Wochen eröffnete die Internal Energy Agency ihre Konferenz in Versailles mit einem Vortrag, der den Titel „Powering the Future: Leveraging digitalisation for efficiency, resilience and decarbonisation“1 trug.
Und ein paar Monate zuvor hatte der Weltklimarat (IPCC) mit „hoher Zuversicht“ berichtet:
„Digitale Technologien können zur Eindämmung des Klimawandels und zur Erreichung diverser Nachhaltigkeitsziele beitragen. So können beispielsweise Sensoren, das Internet der Dinge, Robotik und die künstliche Intelligenz das Energiemanagement in allen Sektoren verbessern, die Energieeffizienz steigern und die Einführung vieler emissionsarmer Technologien fördern2.“
Diese Hervorhebungen der Digitalisierung als zentraler Weg zur Erreichung der Netto-Null-Ziele verdeutlicht, welches Potenzial darin gesehen wird. Das Versprechen, das die neuen technologischen Möglichkeiten bieten, ist klar und attraktiv. Wenn es jedoch um die praktische Umsetzung geht, werden die Dinge komplizierter.
Nirgendwo wird dies deutlicher als bei den Kunden in den vielen Branchen, die Dampfsysteme als entscheidend für ihren künftigen Erfolg ansehen und sich auf sie verlassen. Für sie geht es nicht einfach nur darum, ihren Betrieb zu digitalisieren, sondern sie wollen den richtigen Partner finden, der sie dazu berät und anleitet, wie die Digitalisierung ihre Systeme optimal vonstatten gehen kann. Die Feinheiten des Dampf- und Kondensatkreislaufs, die oft einzigartig für eine bestimmte Branche oder sogar einen bestimmten Standort sind, machen Expertenwissen und fachliche Unterstützung zu einem wesentlichen Bestandteil für den Erfolg der Digitalisierung. Nur so können deren Vorteile wirklich ausgeschöpft werden.
Die Betriebsweise von Dampfsystemen wird immer mehr durch neue erneuerbare Energiequellen ergänzt. Dies bedeutet häufig, dass Anlagen und Geräte auf eine Weise betrieben werden, für die sie nie konzipiert wurden. Die zusätzliche Belastung – nicht nur für die Anlagen, sondern auch für Finanzen und Ressourcen – macht die Suche nach einem Weg zur Optimierung der Zuverlässigkeit eines Dampfsystems zu einer dringenden Priorität.
Vom Kesselhaus über das Verteilungssystem bis hin zum Endverbraucher hat jedes Dampfsystem seinen eigenen Aufbau und seine individuellen Punkte, an denen Störungen auftreten können. Das Identifizieren von Störungen und die anschließende Behebung der Fehler war schon immer die Basis für Wartung und Reparatur. Allerdings werden Fehler nicht immer schnell genug erkannt und behoben, was zu Energieverlusten und geringerer Effizienz führen kann.
Digitale Lösungen werden heute als unverzichtbare Instrumente zur Verbesserung der Geräteleistung, zur Optimierung der Verfahren, zur Vermeidung von Ausfallzeiten und zur Steigerung der Nachhaltigkeit angesehen. Um all diese Ziele zu erreichen genügt es nicht mehr zu warten, bis etwas schief läuft, bevor man sich mit dem Problem befasst.
Fernüberwachung ist ein großer Vorteil, den die digitale Transformation bietet. Die Bereitstellung von Einblicken in die Leistung einer Anlage ermöglicht fundierte Entscheidungen über die betriebliche Effizienz und den Wartungsbedarf. Die Übermittlung von Informationen aus allen Teilen des Systems bietet maximale Transparenz der Leistung und ermöglicht schnelles Handeln, wenn potenzielle Probleme identifiziert werden.
Wenn Mitarbeitende in der Lage sind, Ereignisse vorherzusehen und Lösungen zu finden, bevor ein kritisches Stadium erreicht wird, ist dies ein großer Fortschritt für die allgemeine Zuverlässigkeit eines Dampfsystems. Ein zusätzlicher Vorteil besteht darin, dass erkannt wird, wann eine Anlage gewartet werden muss, so dass Reparaturen rechtzeitig durchgeführt und Ausfallzeiten vermieden werden können. Normalerweise sind Sensoren, die mit einer Analysesoftware gekoppelt sind, und Alarmmeldungen zentrale Elemente in diesem Bereich.
Es gibt bereits Sensoren, die Ihnen mitteilen, wenn ein Kondensatableiter ausgefallen ist, Sicherheitsventile undicht sind oder Pump-Kondensatableiter nicht so funktionieren, wie sie sollten. Zu wissen, dass eine Komponente einer Anlage in ihrer Funktion gestört ist, ist eine Sache. Genau zu wissen, was getan werden muss, und zu verstehen, warum es passiert ist, ist der Punkt, an dem sich die Fernwartung durch einen Dampfexperten wirklich auszahlt.
Genaue Daten zu erhalten ist nur ein Teil der Lösung; richtig zu erkennen, was sie aussagen, ist der andere. Letztendlich hängt der Erfolg und der Nutzen eines jeden Digitalisierungsprojekts davon ab, wie Ihre Daten analysiert und interpretiert werden.
Eine langfristige Planung zur Ermittlung von Trends in der Leistung des Dampfsystems, die intelligente Vorhersage möglicher Probleme und die Empfehlung von Strategien zur Vermeidung von Ausfällen – all das wird möglich, wenn Sie Ihr Dampfsystem digitalisieren.
Die Digitalisierung wird häufig im Zusammenhang mit der Industrie 4.0 genannt. Ihr Einfluss ist in praktisch allen Branchen zu beobachten – Tendenz steigend. Daher ist es sicherlich passend, dass Dampf, ein so zentrales Element der ersten industriellen Revolution, nahtlos an die neuesten digitalen Möglichkeiten angeschlossen wird und es uns so ermöglicht wird, weiterhin von seinen vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten zu profitieren.
Durch die Digitalisierung bestehender Anlagen in Verbindung mit unserer Erfahrung konnten wir Kunden bereits helfen, den CO2-Ausstoß in die Atmosphäre um mehrere hundert Tonnen pro Jahr zu verringern. Das ist nicht nur gut für das Klima, sondern auch für die Bilanz, da weniger Energie verschwendet wird.Christian Walter, Digital Business Development Manager (Central Eastern Europe)
Alles über Digitalisierung und Nachhaltigkeit in Bezug auf das Betriebsmedium Dampf und warum Dampf die am meisten unterschätzte Zutat in Lebensmitteln und Getränken ist.
Jetzt in der neuen Ausgabe unseres Fach- und Kundenmagazins Calorie.
Ein korrekt arbeitendes Kondensat-Entwässerungssystem ist die Voraussetzung für gleichbleibend gute Produktqualität sowie Vermeidung von Energieverlusten. Im Betrieb darf weder ein Kondensatrückstau noch ein Durchblasen der Kondensatableiter auftreten.
Ein Medium, das für uns schon immer immens wichtig war und auch in Zukunft für unseren Fortschritt von entscheidender Bedeutung sein wird.