Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
Az SP7-1* intelligens pozicionáló bármely olyan szelepet vezérelhet, amelyet a NAMUR-nak megfelelő lineáris vagy forgó pneumatikus működtető működtet. Szavatolja a pontos arányosságot a szelep elmozdulása és a pozicionálóba belépő elektromos bemeneti jel értéke (mA) között.
O posicionador eletropneumático EP6 pode controlar qualquer válvula que seja acionada por um atuador pneumático linear ou rotativo em conformidade com a norma NAMUR. Ele garante uma proporcionalidade exata entre o curso da válvula e o valor do sinal elétrico de entrada (mA) no posicionador.
/global/pt-HITER/products/positioners/ep6Se hvordan vores kunder opnår driftsoptimering, energibesparelser, øget produktivitet og højere driftssikkerhed gennem samarbejdet med os.
/global/da-DK/kundecasesLe SP7 est un positionneur configurable électroniquement avec des capacités de communication conçu pour être monté sur des actionneurs pneumatiques linéaires ou rotatifs.
I registratori con diagramma a nastro sono strumenti che registrano una o più grandezze, direttamente misurate o ricevute sotto forma di segnale pneumatico od elettrico
Circular chart recording controllers Series 3000 are instruments designed for the pneumatic control and simultaneous record of one or two varibles either directly measured or received in the form of pneumatic or electric signal. Sometimes the overall dimensions of the measuring elements and/or the presence of other devices as pneumatic set-point, ambient temperature compensation for thermometric system, electric arm switch etc, are such that the use of the second control unit is prevented and is possible to only record the second variable.
Il termostato LSC1, a sicurezza positiva, è impiegato per limitare la temperatura dell’acqua nei generatori di calore. E’ un termostato a due posizioni, costituito da una sonda sensibile e da un meccanismo di scatto collegato da un capillare interno. L’elemento sensibile a carica di liquido è a sicurezza positiva (interrompe un circuito elettrico sia al raggiungimento della temperatura di taratura sia in caso di avaria per perdita accidentale della carica). Il bulbo ha un attacco filettato ½” NPT ed è protetto da pozzetto in rame PN10, adatto per temperature fino a 125°C.
La nuova valvola di scarico di fondo caldaia realizzata sulla base della collaudata piattaforma Spira-trol™. La valvola BBV fa parte della nostra gamma di soluzioni per lo spurgo, progettata specificatamente per le applicazioni di scarico fondo.
Válvula On/Off duas vias normalmente fechada em aço inox atuada pneumaticamente, para uso em vapor, água, óleo e gases.