2022년 초로 거슬러 올라가 보세요. 전 세계는 엄청난 팬데믹으로부터 회복하고 있었고 경제는 재건되고 있었습니다. 하지만 기후 변화와 관련해서는 상황이 나아지고 있다고 생각했지만 단점도 있었습니다. 전기와 열로 인한 CO2 배출량이 사상 최고치를 기록하면서 국제 에너지 기구(IEA)가 명확한 행동 지침을 발표하게 되었습니다.
이제 전 세계는 2021년 전 세계 배출량 반등이 일회성에 그치지 않도록 해야 하며, 지속 가능한 투자와 청정 에너지 기술의 빠른 도입을 통해 2022년에는 CO2 배출량을 줄여야 합니다...¹
도전은 시작되었고 또 한 해가 지났습니다. 유럽에서의 침략과 글로벌 에너지 위기가 발생했습니다. 기후 변화에 대한 열망에 미치는 영향은 극명했습니다. 지난 3월, IEA는 "에너지 연소 및 산업 공정으로 인한 전 세계 이산화탄소(CO2) 배출량이 2022년에 0.9%(321Mt) 증가하여 사상 최고치인 36.8Gt를 기록했습니다."라고 보고했습니다
그나마 다행인 것은 적어도 청정에너지가 빠른 속도로 발전하고 있다는 점인데, 그렇지 않았다면 "CO2 배출량 증가율은 거의 3배에 달했을 것"²입니다
어떤 관점에서 보더라도 전망이 어둡게 보일 수 있습니다. 마치 매번 "더 열심히 노력해야 한다"는 학교 성적표를 받는 것과 비슷합니다. 낙관적이고 야심차게 앞을 내다보는 대신 항상 어깨 너머로 과거를 돌아보고 있는 것 같다는 것은 도움이 되지 않습니다.
이는 규모의 문제를 보여주는 전형적인 예입니다. 개인의 행동보다 훨씬 더 큰 문제에 직면하면 의욕이 저하되는 경향이 있습니다. 무력감이 지배적이거나, 반대로 기술 낙관주의에 빠지기도 합니다.
기후 변화에 대처하기 위한 비전 있는 접근 방식을 통해 이를 확인할 수 있습니다. 네, 저희는 친환경 수소가 널리 보급되어 이산화탄소를 제거하고 영원히 가둘 수 있기를 기대하며, 애초에 이산화탄소를 생산하지 않는 획기적인 공정이 개발되기를 환영합니다.
우리의 상상력을 사로잡는 이 제품은 불황의 시대에 희망을 제시하는 것 같습니다. 기후 변화를 둘러싼 문제의 복잡성과 규모에 대응하기 위해서는 언제나 혁신이 핵심입니다. 시간이 지나면 이러한 기능은 우리 일상 생활의 일부가 될 것입니다. 하지만 우리에겐 시간이 없습니다.
이것이 올해 초 기후변화에 관한 정부 간 협의체 보고서의 결론입니다. 분명한 요구이긴 하지만, 저자들이 제안한 것처럼 "산업 부문에서 CO2 순 배출량 제로는 어렵지만 가능합니다."
2,000페이지가 넘는 방대한 분량의 IPCC 보고서는 기후 위기의 모든 측면을 면밀히 조사합니다. 에너지 부문 전반의 온실가스(GHG) 감축과 관련해서는 "전반적인 화석 연료 사용의 대폭적인 감소, 저공해 에너지원의 배치, 대체 에너지원으로의 전환, 에너지 효율 및 보존 등 중대한 전환이 필요하다"고 제안합니다
과학 기반 목표 이니셔티브(SBTi)의 최고 경영자인 루이스 아마랄은 IPCC의 메시지를 반영하여 지구 온난화를 1.5°C로 제한하려면 2025년 이전에 정점을 찍고 2030년까지 43%, 2035년까지 60%를 감축해야 하며 2050년 초에는 넷제로에 도달해야 한다고 지적했습니다.
쉽지는 않겠지만 올바른 마음가짐을 가진다면 보다 지속 가능한 미래를 향해 의미 있는 진전을 이룰 수 있습니다.
검증된 과학 기반 목표를 가진 조직은 파리협정의 1.5°C 목표 달성에 필요한 연평균 감축률 7.6%보다 더 큰 범위 1 및 2 배출량을 연평균 12% 감축하는 등 기념비적인 감축이 가능하다는 것을 입증했습니다.⁴
과학 기반 목표를 가진 2,731개 기업이 진전을 보이고 있는 것은 고무적인 일이며, 저희도 그 중 하나입니다. 현재에 집중하고 현상 유지가 내러티브를 지배하도록 허용하지 않음으로써 진전이 이루어지고 있습니다. 회사마다 목표를 달성하는 방식은 다르지만 공통적인 주제는 효율성입니다.
이는 작년 9월에 발표된 바이든-해리스 행정부의 산업 탈탄소화 로드맵의 핵심 메시지 중 하나였습니다. 세계에서 두 번째로 이산화탄소 배출량이 많은 국가로서, 이를 해결하기 위한 세부적인 목표에 대한 진전은 환영할 만한 일입니다. 이 보고서는 미국 에너지 관련 CO2 배출량의 30%가 산업에서 발생한다는 점을 인식하고 CO2 배출량이 가장 많은 5대 산업인 석유 정제, 화학, 철강, 시멘트, 식음료 부문이 나아가야 할 방향에 초점을 맞추고 있습니다.
이 보고서는 네 가지 핵심 기술 요소 중 다음과 같은 결론을 내립니다:
"에너지 효율은 근본적인 탈탄소화 전략이며 단기적으로 온실가스 배출 감축을 위한 가장 비용 효율적인 옵션입니다."⁵
미국 정부만이 기후 재앙을 막기 위한 청사진의 일부로 효율성을 꼽은 것은 아닙니다. IEA는 같은 달에 에너지 효율성에 대한 추적 보고서를 발표하며 다음과 같이 강조했습니다:
"에너지 효율은 2050년 순배출량 제로 시나리오에서 에너지 수요를 피하기 위한 가장 큰 단일 조치이며, 전기화, 행동 변화, 디지털화 및 재료 효율성과 밀접하게 관련된 조치이기도 합니다."⁶
효율성을 높이는 것만큼 비즈니스에 도움이 되는 일은 없다고 생각할 수도 있습니다. 매일의 의제에 포함되어 있습니다. 그렇다면 왜 우리는 끊임없이 그 중요성을 상기해야 할까요?
많은 산업 분야에서 공정의 필수적이고 지속적인 부분으로 널리 인정받고 있는 증기는 자연적으로 효율적인 열 에너지 공급원입니다. 그렇다고 증기 시스템을 개선할 수 없다는 의미는 아니지만, 경험과 전문 지식을 통해 개선 방법을 알고 있습니다.
증기 시스템을 개선할 수 있는 입증되고 비용 효율적인 다양한 방법이 있습니다. 이러한 방식이 보편적으로 채택되지 않는 이유는 여러 가지 요인이 복합적으로 작용하기 때문이며, 그 중 상당수는 금전적 장애와 관련이 없습니다.
가장 간단한 첫 번째 이유는 정보와 지식이 부족하기 때문입니다. 최근의 고위급 보고서에서는 탈탄소화를 위한 첫 번째 단계로 효율성을 지적하고 있지만, 증기 시스템은 복잡하고 특정 산업 또는 플랜트에만 고유한 경우가 많습니다. 어디를 최적화할지, 어떻게 효과적으로 최적화할지, 어떤 이점이 있는지 정확히 이해하려면 전문가의 도움이 필요합니다.
이 외에도 다양한 요인이 결합되어 많은 기업이 효율성을 '아직 해야 할 일' 목록의 최상위에 두고 있습니다. 재정적 자원이 부족하면 단기간에 비용을 회수할 수 있는 조치조차 채택하기 어려운 경우가 많습니다(특히 중소기업의 경우). 최고 경영진의 지원 부재, 신기술에 대한 불확실성 및 생산 중단에 대한 두려움, 정부 인센티브 부족과 정부 규제에 대한 집행 부족 등이 모두 비활성화를 가중시킵니다.
효율성 향상을 방해하는 일반적인 장벽 외에도 증기 시스템에는 극복해야 할 고유한 어려움이 있습니다. 전통적으로 많은 기업이 증기 발생(보일러), 분배, 회수 시스템 및 증기 사용 방법을 포함하는 전체 증기 시스템이 아닌 보일러에 집중해 왔습니다.
시스템 최적화는 시스템에 대한 전체적인 지식과 평가가 필요하기 때문에 장비를 교체하는 것보다 더 어려울 수 있지만, 단일 구성 요소를 더 효율적인 구성 요소로 교체하는 것보다 훨씬 더 큰 에너지 절감 효과를 얻을 수 있습니다.⁷
또한 단순히 보일러를 에너지 효율이 높은 보일러로 교체하는 것이 합리적일 수 있지만, 전체 산업용 증기 시스템이 반드시 더 효율적이라는 의미는 아닙니다. 증기 수요를 과소 또는 과대 추정하고, 시스템을 잘못 관리하며, 시스템을 최적 효율 이하로 운영하는 것은 전체 효율을 저하시키는 일반적인 요인입니다.
거의 10년 전, 유엔공업개발기구(UNIDO)는 산업용 증기 시스템의 에너지 효율 잠재력을 조사한 보고서를 발표했습니다.⁷ 목표는 어떤 효율성 측정이 비용 효율적인지 입증하고 그 가치를 추정하는 것이었습니다. 중국이 테스트 사례로 선정되었습니다.
미국, 유럽, 중국의 증기 전문가 7명에게 자문을 구해 어떤 공통 에너지 효율 조치를 포함해야 하는지, 에너지 절감 효과와 이를 구현하는 데 드는 비용을 결정했습니다.
다른 국가와 달리 중국의 에너지 소비 패턴은 산업 부문이 주도하고 있습니다. 2019년 제조업은 중국 전체 에너지 소비의 약 55%를 차지했으며, 제조업 부문 에너지의 59.6%는 석탄에서 나왔습니다.⁸
기술적으로 실현 가능한 9가지 조치에 동의한 전문가들은 2가지를 제외한 모든 조치가 비용 효율적이며 잠재적으로 연간 CO2 배출량을 201.23MtCO2 감축할 수 있다는 사실을 발견했습니다. 모든 조치를 고려하면 증기 발생에 사용되는 총 연료의 약 26%를 기술적으로 절감할 수 있습니다.
이 연료 절감량은 전 세계 160여 개국의 1차 에너지 사용량보다 더 많은 양입니다.
이 표에는 9가지 증기 시스템 효율 측정값이 선택된 값과 함께 나열되어 있습니다:
중국의 산업용 증기 시스템 효율화 조치에 대한 연간 누적 연료 절감 및 CO₂ 배출 감소, 효율성 개선 비율 및 수명 잠재력을 최종 CCE(보존 에너지 비용)로 평가한 결과입니다
저효율 관행에 비해 에너지 효율이 일반적으로 % 개선됨 | 산업 분야의 연간 누적 연료 절감 잠재력(PJ/년) | 산업계의 연간 누적 CO₂ 배출량 감축 잠재량(ktCO2/y) | 일반적인 측정값 수명(년) | |
1: 초과 공기 관리: 기존 위치 제어(또는 단순 제어)를 조정합니다 | 5.0% | 348 | 34,177 | 0.5 |
2: 연소 최적화 | 3.5% | 572 | 56,227 | 12 |
3: 증기 배관, 밸브, 피팅 및 용기의 단열 최적화 | 5.0% | 868 | 85,368 | 10 |
4: 보일러 블로우다운 최적화 및 보일러 블로우다운에서 열 회수 | 2.8% | 1,025 | 100,769 | 12 |
5: 효과적인 스팀 트랩 유지보수 프로그램 구현 | 2.2% | 1,140 | 112,049 | 7 |
6: 응축수 회수 최적화 |
4.1% | 1,346 | 132,304 | 12 |
7: 연도 가스 열 에너지 회수(이코노마이저 및/또는 에어 히터) |
7.4% | 1,687 | 165,817 | 16 |
8: 플래시 스팀 복구 |
3.9% | 1,851 | 181,953 | 10 |
9: 점화 시 손실(LOI) 최적화 | 5.0% | 2,047 | 201,231 | 10 |
순 배출량 제로를 향한 실질적인 진전을 이루기 위한 7년이라는 시한을 생각해보면, 이러한 조치의 수명은 증기 시스템을 최적화하는 것이 어떻게 실질적인 변화를 가져올 수 있는지 보여줍니다. 한 가지 개선 사항도 분명 영향을 미치지만, 전체 시스템이 최적화되었을 때 그 혜택은 더욱 커집니다.
이러한 조치의 대부분은 발전 수단에 관계없이 모든 증기 시스템에 적합합니다. 주요 변수는 분명히 CO2 배출량에 미치는 영향입니다.
시진핑 중국 국가주석은 청정 에너지의 필요성을 인식하고 2060년까지 탄소 중립 국가를 달성하겠다고 밝혔습니다. 이미 2021년에 전 세계 총액(7,550억 달러)의 3분의 1이 넘는 2,660억 달러를 투자하는 등 청정 에너지 전환에 대한 세계 최대 투자국입니다.
하지만 증기 보일러의 평균 수명이 30년 이상이기 때문에 화석 연료에서 벗어나는 데는 시간이 걸립니다. 현재에 집중하고 가능한 모든 효율성 수단을 활용하면 배출량 감소를 달성할 수 있습니다.
이 글의 서두에서 다룬 에너지 통계와 순배출량 제로 목표 달성을 위한 앞으로의 과제로 돌아가서, '효율성'에 대한 일반화가 실제로 어떻게 실행에 옮겨질 수 있는지 살펴보는 것이 유용합니다.
이러한 조치 중 어느 것도 개발을 기다리고 있지 않습니다. 모두 기술적으로 가능하며, 대부분의 경우 비교적 단기간에 비용 효율적입니다. 그리고 가장 중요한 것은 다른 신기술이 아직 진화 초기 단계에 있는 동안 가시적인 혜택을 누릴 수 있다는 점입니다.
UNIDO 보고서가 발표된 이후 증기 시스템을 최적화할 수 있는 잠재력도 발전했습니다. 디지털 트랜스포메이션이 빠르게 도입되고 있는 지금, 최적화가 가장 효과적인 위치에 대한 지식이 훨씬 더 많아졌습니다. 이는 IPCC가 올해 보고서에서 강조한 내용입니다:
디지털 기술은 기후 변화를 완화하고 여러 SDG를 달성하는 데 기여할 수 있습니다(높은 신뢰도). 예를 들어 센서, 사물 인터넷, 로봇 공학 및 인공 지능은 모든 부문의 에너지 관리를 개선하고 에너지 효율성을 높이며 분산형 재생 에너지를 포함한 많은 저공해 기술의 채택을 촉진하는 동시에 경제적 기회를 창출할 수 있습니다(높은 신뢰도)³
¹: 2021 년 전 세계 CO2 배출량이 역사상 최고 수준으로 반등 - 뉴스 - IEA
²: 청정 에너지 성장이 석탄 및 석유 사용 증가의 영향을 상당 부분 상쇄함에 따라 2022 년 전 세계 CO2 배출량이 당초 우려했던 것보다 적게 증가했습니다. - 새 소식 - IEA
³: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_FullReport.pdf
⁴: IPCC, 1.5°C 이내로 유지하라는 '최종 경고' 발표 - 과학 기반 목표
⁵: DOE 산업 탈탄소화 로드맵 | 미국 에너지부
⁶: 에너지 효율 - 분석 - IEA
⁷: 중국 산업용 증기 시스템의 에너지 효율 잠재력(unido.org)
중국 산업용 증기 시스템의 에너지 효율 잠재력(unido.org) 연구 작성 당시 중국에서는 석탄 연소 보일러가 약 80~85%, 석유 및 가스 연소 보일러가 약 15%, 기타 연료(예: 전기, 바이오매스 등)를 사용하는 보일러가 전체 보일러 용량의 5% 미만을 차지했습니다.
⁸: 중국의 에너지 발자국은 어떻게 변화하고 있나요? | 차이나파워 프로젝트(csis.org)
⁹: 중국 - 국가 및 지역 - IEA
The need for an increased reliance on renewable energy regularly surfaces as we try to combat climate change.
The versatile nature of steam's use in industry means every industry will need to choose its own route to decarbonisation.
Climate change is altering how we talk, feel, and act. We look behind the headlines, and believe there's cause for optimism. Join the discussion.